Está viendo el catálogo de productos para
Estás viendo la descripción general y los recursos para
- Noticias
- Cómo nos ayudarán los sistemas de almacenamiento de energía a vivir en el futuro
Cómo nos ayudarán los sistemas de almacenamiento de energía a vivir en el futuro
El almacenamiento permite el ahorro de costos y el uso eficiente de la energía renovable, incluso después de haber sido generada
A medida que los gobiernos y las empresas se comprometan a ser neutrales en carbono en las próximas décadas, necesitaremos más energía solar y eólica, pero también necesitaremos almacenar esa energía para que pueda usarse cuando el sol no brilla y el viento no sopla.
En el futuro, generaremos más de nuestra electricidad a partir de fuentes de energía solar sin carbono y energía eólica, y almacenaremos esa electricidad cerca de la fuente, cerca de las industrias y comunidades que la usan y en todos los lugares intermedios. Esa energía limpia alimentará nuestros hogares, negocios, automóviles y algún día nuestras aeronaves, lo que significa que necesitaremos más producción renovable y capacidad de almacenamiento.
¿Por qué necesitamos almacenamiento de energía?
El almacenamiento de energía hace que la energía de fuentes renovables sea confiable y esté disponible a demanda. Las turbinas eólicas no generan energía cuando no hay viento. Las celdas solares producen mucha electricidad sin carbono durante el día cuando el sol está alto, pero a menos que esos kilovatios se almacenen en una batería u otro sistema, no hay manera de usarlos cuando está oscuro.
En lugares como California, donde los días soleados son abundantes y la capacidad solar instalada está creciendo rápidamente, el consumo neto de energía alcanza su punto máximo por la mañana antes de que los rayos del sol golpeen los paneles. Luego, cae toda la tarde a medida que la energía solar limpia fluye hacia la red eléctrica y alcanza su punto máximo nuevamente a primera hora de la noche a medida que el cielo se oscurece. Con frecuencia llamada curva de pato, este patrón se vuelve más grave cada año.
Muchas empresas industriales y comerciales están instalando sistemas de almacenamiento de energía de baterías (Battery Energy Storage Systems, BESS) cerca de sus instalaciones para reducir su huella de carbono y proporcionar fuentes de energía de emergencia de respaldo.
Un sistema de almacenamiento de energía de la batería (BESS) también puede ayudar a reducir las facturas de electricidad, al cargarse cuando la generación de energía es más limpia y más económica, y aprovechar el suministro almacenado durante la demanda pico, cuando es más sucia y costosa.
“El BESS funciona como reserva operativa que trabaja constantemente para gestionar las fluctuaciones de frecuencia en la red, cargarse durante los momentos de menor actividad y descargarse cuando aumentan la demanda de energía y los costos de electricidad”, dijo Ebru Arslan, gerente sénior de desarrollo comercial global de Honeywell para energías renovables y almacenamiento de energía.
Algunos de los sistemas de almacenamiento de energía de baterías más eficientes y completamente independientes que se están construyendo hoy en día están diseñados para caber dentro de contenedores de envío para clientes comerciales y servicios públicos. Los contenedores albergan sistemas de seguridad y protección, así como software operativo y de refrigeración, lo que maximiza las inversiones en energía renovable.
El software puede ayudar a los clientes a decidir cuándo cargar sus baterías y cuándo vender energía a la red. Por ejemplo, con los datos de precios de energía y clima en vivo de la aplicación Honeywell Virtual Power Plant, las operaciones industriales y comerciales pueden reducir costos y guiar el uso eficiente de la energía renovable.
Además, si un generador falla o se desconecta por cualquier motivo, la plataforma del BESS puede reducir la necesidad de poner en línea de inmediato generaciones de energía adicionales no renovables. En este escenario, una instalación remota puede mantener las operaciones mientras la plataforma funciona en paralelo con los generadores tradicionales.
¿Cómo pueden los sistemas de almacenamiento de energía hacer que la red sea más resistente?
Frente al medidor, las empresas de servicios públicos utilizan el almacenamiento de energía para aliviar la congestión no solo en sus plantas generadoras, sino también en la infraestructura de red antigua. La energía renovable, los vehículos eléctricos y los edificios de bajo consumo imponen demandas muy complejas a las redes que no se construyeron para tantos recursos. Al usar el almacenamiento de energía, las empresas de servicios públicos pueden equilibrar las cargas de la red y extender la vida útil de sus infraestructuras mientras se actualizan para un futuro de energía distribuida.
Otro punto clave: Las microrredes , ya sea para instalaciones individuales o comunidades enteras que cambian a fuentes renovables, también emplean almacenamiento de energía para garantizar una energía confiable. El Experion Energy Control System de Honeywell funciona con el almacenamiento de energía para evitar que el uso de energía sea abrumador para las microrredes y para garantizar que nunca pierdan energía.
¿Cómo impulsarán las baterías de mayor duración la energía renovable?
Para hacer que los sistemas de almacenamiento de energía de baterías sean aún más eficientes, Honeywell es pionera en una nueva tecnología de baterías de flujo que puede almacenar y descargar electricidad incluso más tiempo que las baterías de iones de litio comúnmente utilizadas.
La tecnología de baterías de flujo utiliza un electrolito seguro y no inflamable para almacenar y descargar electricidad durante un máximo de 12 horas; las baterías de iones de litio solo pueden descargarse durante cuatro horas. Diseñadas con componentes reciclables, las baterías de flujo no se degradan con el tiempo. Duran más que las baterías que se utilizan ampliamente en la actualidad, proporcionando energía rentable y confiable durante un máximo de 20 años.
Los sistemas de almacenamiento de energía de baterías son fundamentales para nuestra transición hacia un futuro sostenible y renovable. Obtenga más información sobre lo que sigue en el almacenamiento de energía y la tecnología que ya está en uso en la actualidad.
Copyright © 2025 Honeywell International Inc.