귀하는 다음에 대한 제품 카탈로그를 검색하고 있습니다.
다음에 대한 개요와 리소스를 보고 있습니다.
- 뉴스
- 전기 연료란 무엇인가?
전기 연료란 무엇인가?
풍력 및 태양열과 같은 재생 에너지원을 사용하여 생산되는 새로운 등급의 재생 연료인 eFuel에 대해 알아보십시오.
향후 여행을 예약하는 것은 겨자씨, 프렌치 프라이 폐오일 또는 기타 재생 물질로부터 전환된 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 사용하는 항공기에 탑승하는 것을 의미할 수 있습니다.
SAF는 오늘날의 항공기 엔진 및 공항 인프라와 호환되는 석유로 만들어진 기존 제트 연료에 대한 저탄소 대체 연료입니다.
항공편에 동력을 공급하는 연료에 주의를 기울여야 하는 이유는 무엇인가? 2021년, 국제에너지기구에 따르면, 글로벌 항공 부문은 글로벌 에너지 관련 이산화탄소 배출량의 2% 이상을 책임졌고, SAF와 같은 혁신이 보다 안전하고 지속 가능한 미래를 위해 필수적이라고 합니다.
예를 들어 Honeywell의 최근 SAF 기술의 발전으로 인해 재생 연료 에탄올을 현재 알고 있는 일반적인 제트 연료의 저탄소 대체 연료로 전환할 수 있습니다.
이와 별도로, 전기 연료, 즉 eFuel은 미래에 탑승하는 비행기에 전력을 공급하는 데에도 사용할 수 있는 지속 가능한 연료의 또 다른 유형입니다.
기존의 제트 연료를 대체할 수 있는 새로운 종류의 지속 가능한 합성 연료인 eFuel에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
eFuel는 어떻게 만들어지는가?
eFuel을 만드는 과정은 녹색 수소와 이산화탄소로 시작됩니다.
녹색 수소는 물을 수소와 산소로 전환하기 위해 재생 에너지로 구동되는 전해조를 사용하여 만들어집니다.
수소는 재활용 이산화탄소와 결합하여 SAF, 가솔린 및 디젤 대체 연료를 포함한 다양한 재생 연료의 공급원료인 eMethanol을 생산합니다.
Honeywell UOP eFiningTM 기술을 사용하면 이러한 변환이 가능하므로 기존 제트 연료에 비해 온실가스 배출량을 88% 줄일 수 있는 새로운 등급의 SAF가 탄생합니다.1
eFuel이 유익한 이유는 무엇인가?
eFuel은 오늘날의 항공기 시스템, 엔진 및 공항 인프라와 호환될 뿐만 아니라 풍부한 재료로 만들어집니다. 이는 전 세계에서 증가하는 글로벌 수요로 인해 재생 연료를 생산하기 위해 다양한 경로가 필요하기 때문에 중요합니다.
또한 오늘날 항공기가 기존 제트 연료를 연소할 때 한때 지하에 저장되었던 이산화탄소를 대기로 방출하고 있습니다. 그러나 eFuel은 이미 지상에 있는 이산화탄소를 사용하여 제조됩니다.
오늘날 항공기가 재생 연료로 비행하고 있는가?
현재 SAF는 혼합 한도로 알려진 한도의 적용을 받습니다. 즉, 상용 항공기에 동력을 공급하기 위해 SAF의 최대 50%를 기존 제트 연료와 결합할 수 있습니다.
더 많은 공급 원료가 재생 연료를 생산할 수 있도록 하는 기술에 대한 지속적인 투자와 정책 및 정부 인센티브로 인해 100% 지속 가능한 연료를 사용하는 데 더 가까워질 것으로 예상됩니다.
최근 몇 년간 이정표는 100% 재생 연료로 가동되는 향후 항공편에 대한 약속을 보여주었습니다. 예를 들어, 2021년 12월 유나이티드 항공은 시카고에서 워싱턴 DC까지 100% SAF로 운항하는 첫 번째 여객 항공편을 운항했습니다. 이 항공편은 Honeywell의 EcofiningTM 기술을 사용하여 생산된 제트 연료를 사용했습니다.
Honeywell은 또한 자체 SAF 기술을 사용하여 운영을 더욱 지속 가능하게 만들 수 있었습니다. 2023년 초, Honeywell 항공우주 시설은 Ecofining™ 기술로 제조한 혼합 SAF를 사용하여 현장에서 생산된 보조 동력 장치 및 엔진을 테스트하기 시작했습니다.
Honeywell UOP eFiningTM 기술에 대해 자세히 알아보고 에탄올을 저탄소 제트 연료로 변환하는 방법에 대한 팟캐스트 에피소드를 들어보십시오.
1GHG 배출량 감소는 화석 연료와 비교하여 바이오매스 처리에서 얻은 녹색 수소 및 CO2에서 바이오메탄올 생산에 대한 제3자 연구에서 도출된 UOP 탄소 강도 분석에 기반합니다.
Copyright © 2025 Honeywell International Inc.