귀하는 다음에 대한 제품 카탈로그를 검색하고 있습니다.
- 뉴스
- 에너지 효율성을 높이는 첨단 기술: 보다 지속 가능한 생활과 여행의 미래 살펴보기
에너지 효율성을 높이는 첨단 기술: 보다 지속 가능한 생활과 여행의 미래 살펴보기
다음 여행으로 안내하는 항공기부터 근무하는 건물에 이르기까지 에너지 효율성이 주변에서 어떻게 작동하는지 알아보십시오.
소프트웨어, 자동화 및 데이터 덕분에 출장, 업무 및 생활 방식이 빠르게 변화하고 있습니다.
주유소에서 충전하는 대신 전기 자동차를 충전하거나 소프트웨어가 실내 공기의 질과 에너지 사용량을 개선하는 건물에서 근무하고 있다면, 이미 기술을 통해 더 스마트하게 생활하고 효율성을 높일 수 있는 방법을 경험하고 있는 것입니다.
에너지 효율성은 운영의 지속 가능성을 높이기 위한 목표를 가진 많은 기업에서 가장 중요한 요소입니다. 전 세계 기업에서 지속 가능성 이니셔티브에 참여한 700명 이상의 의사결정권자를 대상으로 실시한 환경 지속 가능성 지수의 최신 데이터에 따르면 에너지 효율성은 배출량 감소, 오염 방지, 순환성 및 재활용을 능가하는 조직의 지속 가능성 최우선 순위입니다.
에너지 효율성이 오늘날 세상에서 어떻게 작동하고 있는지, 그리고 앞으로 어떤 일이 일어날 것인지에 대해 계속 읽어보십시오.
항공 여행
오늘날 항공기에 탑승하면 기존의 제트 연료로 구동될 가능성이 높습니다. 항공기 엔진에서 연소되면 제트 연료의 탄소가 대기 중으로 방출됩니다.
지속 가능한 항공 연료(SAF)는 오늘날 우리가 알고 있는 제트 연료로 에너지 효율적인 업그레이드입니다. SAF는 재생 가능한 재료로 만들어진 기존의 석유 기반 제트 연료에 대한 저탄소 대안입니다. 드롭인 기술의 역할을 하는 지속 가능한 항공 연료는 엔진을 재구성하거나 공항에서 항공기에 연료를 공급하는 방식을 변경하지 않고도 기존 항공기에 동력을 공급하는 데 사용할 수 있습니다.
SAF를 개발하는 새로운 방법은 향후 에너지 문제를 해결하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 하나의 재생 가능한 제트 연료 생산 공정을 통해 오늘날 주유소에서 흔히 볼 수 있는 에탄올을 항공기용 저탄소 에너지원으로 변환할 수 있습니다.
항공기 비행 효율성 소프트웨어는 조종사가 보다 에너지 효율적으로 일할 수 있도록 설계된 또 다른 발전입니다. 항공기 운영사와 항공사는 탄소 배출량을 줄이기 위해 비행 데이터를 모니터링하고 가장 연료 효율적인 경로와 고도를 추천하는 소프트웨어로 전환하고 있습니다.
건물 및 도시
건물은 환경뿐만 아니라 건물에 거주하는 사람들에게도 기능적이고 편안한 것이 중요합니다. 병원, 학교, 공항 또는 다른 실내 환경이든 상관없이 건물에서 하루를 보내는 사람들은 Honeywell의 세 번째 연례 건강한 건물 설문조사의 결과에 따라 건물의 실내 공기질 및 탄소 배출에 대한 우려를 표명하고 있습니다.
많은 건물이 건물의 에너지 사용을 모니터링하고 관리하기 위해 스마트 기술을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 인공 지능과 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 효율성, 복원력 및 책임감을 높이는 빌딩 소프트웨어는 건물 소유자와 운영자가 건물의 환경 영향을 줄이고 실내 공기 품질을 최적화하여 거주자 복지를 더 잘 지원할 수 있도록 지원합니다.
예측 유지보수는 건물과 도시의 운영 효율성을 높이는 데 사용되는 또 다른 기술입니다. 건물 관리자는 센서와 데이터 분석을 사용하여 유지보수 요구사항이 주요 문제가 되기 전에 파악하고 해결할 수 있습니다. 이를 통해 가동 중단 시간과 유지보수 비용을 줄이는 동시에 에너지 효율성을 개선할 수 있습니다. 데이터 센터와 같은 중요 인프라의 경우, 관리자와 소유자에게 자산 상태, 작업자 생산성, 운영 비용 및 지속 가능성 데이터에 대한 더 나은 가시성을 제공하는 소프트웨어는 예방 가능한 가동 중단을 방지하는 데 매우 중요합니다.
보다 스마트한 도시는 보다 탄력적인 도시이며, 에너지 저장은 도시와 지역사회가 자연 재해 및 정전을 유발할 수 있는 기타 비상 상황에 대비하는 데 중요한 발전 중 하나입니다. 에너지 저장 기술은 태양광 패널이나 풍력 터빈과 같은 재생 가능한 에너지원에서 생산되는 잉여 에너지를 포착하고 저장하여 안정적인 전기 공급을 가능하게 합니다.
교통수단 및 통근
전기로 구동되는 자동차와 버스는 점점 더 일반화되고 있습니다. 심지어 직접 운전할 수도 있습니다. 전기차(EV) 채택이 증가하고 전기로 이동하는 운전자가 늘어나면서 이러한 차량의 안전성과 효율성은 매우 중요합니다.
EV 리튬 이온 배터리에서 시작될 수 있는 화재를 포함하여 안전 위험을 감지할 수 있는 센서와 같은 발전은 EV 운전자 및 자동차 제조업체의 안전을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
아침 출근의 효율성을 높여주는 기술과 관련하여 변화는 지상에서만 일어나는 것이 아닙니다.
공식적으로 UAM(Urban Air Mobility) 차량으로 알려진 도시 에어 택시는 이 새로운 종류의 교통수단을 위해 설계된 전기 및 하이브리드 전력 공급원 덕분에 도시를 변화시키고 보다 환경 친화적인 교통수단을 제공할 것입니다.
자세히 알고 싶으신가요? Urban Air Mobility 항공전자공학 및 건강한 건축 기술과 같은 혁신의 비하인드 스토리를 만나보십시오. 항공우주 시스템 엔지니어 José와 건물 전문가 Nikki의 이야기를 들어보십시오.
Copyright © 2025 Honeywell International Inc.