You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
- Notícias
- Eficiência energética ganha alta tecnologia: uma visão do futuro da vida e de viagens mais sustentáveis
Eficiência energética ganha alta tecnologia: uma visão do futuro da vida e de viagens mais sustentáveis
Da aeronave que leva você em sua próxima viagem até os edifícios em que você trabalha – saiba como a eficiência energética está funcionando ao seu redor.
Graças a software, automação e dados, a forma como viajamos, trabalhamos e vivemos está mudando rapidamente.
Se carregamos um veículo elétrico em vez de encher a bomba ou trabalhamos em edifícios onde o software está melhorando a qualidade do ar interior e o uso de energia, já experimentamos como a tecnologia pode ajudar a viver de forma mais inteligente e eficiente.
A eficiência energética é prioridade para muitas empresas com metas de tornar as operações delas mais sustentáveis. De acordo com os dados mais recentes do Índice de Sustentabilidade Ambiental, uma pesquisa com mais de 700 tomadores de decisão envolvidos com iniciativas de sustentabilidade em empresas em todo o mundo, a eficiência energética é a principal prioridade de sustentabilidade das organizações, superando a redução de emissões, prevenção de poluição e circularidade e reciclagem.
Continue lendo para ter uma ideia de como a eficiência energética está funcionando no mundo hoje e o que está por vir.
Viagem aérea
Hoje em dia, quando embarcamos em uma aeronave, é mais provável que ela seja alimentada pelo combustível de jatos tradicional. Quando é queimado em motores de aeronaves, o carbono do combustível de jatos é liberado na atmosfera.
O combustível de aviação sustentável (SAF) é uma atualização mais eficiente em termos de energia para o combustível para jatos, como o conhecemos hoje. O SAF é uma alternativa de baixo carbono ao combustível de jatos convencional à base de petróleo, feito de materiais renováveis. Combustíveis de aviação sustentáveis que servem como tecnologia de integração simplificada podem ser usados para alimentar aeronaves existentes sem ter que reconfigurar motores ou mudar a forma como os aeroportos abastecem os aviões.
Espera-se que novas maneiras de desenvolver o SAF ajudem a resolver desafios de energia no futuro. Por exemplo, um processo de produção de combustível de jatos renovável permite a conversão de etanol, que podemos conhecer de postos de gasolina hoje em dia, em uma fonte de energia de baixo carbono para aviões.
O software de eficiência de voo da aeronave é outro avanço projetado para ajudar os pilotos a serem mais eficientes em termos de energia. À medida que os operadores de aeronaves e as companhias aéreas buscam reduzir a pegada de carbono deles, eles recorrem a um software que monitora os dados dos voos e recomenda as rotas e altitudes mais eficientes em termos de combustível.
Prédios e cidades
É importante que os edifícios sejam funcionais e confortáveis para as pessoas que os ocupam, bem como para o meio ambiente. As pessoas que passam seus dias de trabalho em edifícios, seja um hospital, escola, aeroporto ou outro ambiente interno, expressam preocupações sobre a qualidade do ar interno e as emissões de carbono do edifício, com base nos resultados da terceira Pesquisa anual sobre edifícios saudáveis da Honeywell.
Muitos edifícios estão adotando tecnologias inteligentes para monitorar e gerenciar o uso de energia dos edifícios. Por exemplo, um software de edifícios que usa inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina para impulsionar a eficiência, resiliência e responsabilidade pode ajudar os proprietários e operadores de edifícios a apoiar melhor o bem-estar dos ocupantes, reduzindo o impacto ambiental do edifício e otimizando a qualidade do ar interior.
A manutenção preditiva é outra tecnologia que está sendo usada para ajudar edifícios e cidades a operar com mais eficiência. Ao usar sensores e análise de dados, os gerentes de edifícios podem identificar e abordar as necessidades de manutenção antes que se tornem problemas importantes. Isso pode reduzir o tempo de inatividade e os custos de manutenção, além de melhorar a eficiência energética. Para infraestruturas críticas, como centros de dados, softwares que fornecem aos gerentes e proprietários uma melhor visibilidade da integridade dos ativos, produtividade dos funcionários, despesas operacionais e dados de sustentabilidade são cruciais para evitar interrupções evitáveis.
Cidades mais inteligentes são cidades mais resilientes, e o armazenamento de energia é um dos muitos avanços que serão críticos para ajudar cidades e comunidades a se prepararem para desastres naturais e outras emergências que podem causar quedas de energia. As tecnologias de armazenamento de energia permitem a captura e o armazenamento de energia em excesso gerada por fontes renováveis, como painéis solares ou turbinas eólicas, resultando em um fornecimento confiável de eletricidade.
Trânsito e deslocamento
Carros e ônibus alimentados por eletricidade estão se tornando mais comuns – nós mesmos podemos dirigir um. À medida que a adoção de veículos elétricos (electric vehicle, EV) aumenta e mais motoristas passam a usar veículos elétricos, a segurança e a eficiência desses veículos são fundamentais.
Avanços como sensores que podem detectar riscos de segurança, incluindo incêndios que podem começar em baterias lítio-íon para veículos elétricos, ajudam a aumentar a segurança para motoristas de veículos elétricos e fabricantes de automóveis.
Quando se trata de tecnologia que permite que nosso deslocamento matinal seja mais eficiente, as mudanças não estão acontecendo apenas no solo.
Os táxis aéreos urbanos, formalmente conhecidos como veículos de Mobilidade Aérea Urbana (Urban Air Mobility, UAM), estão prontos para transformar as cidades e oferecer um modo de trânsito mais ecológico, graças às fontes de energia elétrica e híbrido-elétrica projetadas para essa nova geração de trânsito.
Quer saber mais? Conheça as pessoas por trás de inovações como a aviônica de Mobilidade Aérea Urbana e tecnologias de construção saudáveis: ouça o engenheiro de sistemas aeroespaciais José e a especialista em edifícios Nikki.
Copyright © 2025 Honeywell International Inc.