귀하는 다음에 대한 제품 카탈로그를 검색하고 있습니다.
다음에 대한 개요와 리소스를 보고 있습니다.
- 뉴스
- 지구 환경 보호에 도움이 되는 4가지의 지속 가능한 혁신
지구 환경 보호에 도움이 되는 4가지의 지속 가능한 혁신
환경 보호가 밝은 미래를 보장하는 이유.
2050년까지 전 세계 탄소 중립 달성이라는 유엔 위원회 목표 등 탄소 중립을 목표로 하는 산업이 점점 더 늘어나고 있습니다.
Honeywell은 최근 시설 및 운영 전반에 걸쳐 탄소 중립 달성을 향한 약속을 2035년으로 훨씬 앞당겼습니다. 또한 연구 개발 예산의 50%는 환경과 사회적 결과를 개선하는 기술과 혁신에 할애하고 있습니다.
혁신을 통해 세계가 지속 가능성 목표를 달성하는 데 어떻게 기여할 수 있는지 소개합니다.
누출 가스를 확인하는 적외선 차단
정의: 눈에 보이지 않는 오염 물질을 볼 수 있게 되어 더 큰 가스 누출 및 안전 문제로 확대되는 것을 막을 수 있다고 상상해 보십시오. Honeywell GCI(Gas Cloud Imaging) 시스템은 바로 이런 기능을 발휘합니다. 석유 및 가스, 화학 및 발전 산업 분야에서 시설에 사용되는 메탄과 같이 기후에 영향을 미칠 수 있는 가스 누출을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 인공 지능을 사용하여 시설 운영자에게 가스 기둥 유형, 위치, 방향, 크기 및 농도를 쉽게 해석할 수 있는 컬러 시각 자료를 제공합니다. 이를 통해 직원은 조기에 누출을 감지하고 신속하게 대응할 수 있습니다.
지구 환경 보호에 기여하는 방법: 기업은 메탄 누출을 줄임으로써 배출 가스 목표에 도달하고 기후 목표를 달성하며 안전을 개선할 수 있습니다. 고려 사항: 환경방위기금(Environmental Defense Fund)에 따르면, 메탄은 20년 후가 되면 열을 가두는 효과가 지금의 이산화탄소보다 80배 이상 더 강력하다고 합니다.
항공기 및 에어 택시에 동력을 공급하는 수소 연료 전지
위 사진의 드론 컨셉트
정의: 연료 전지는 배터리와 매우 비슷하게 저장된 화학 에너지를 전기로 변환하여 작동합니다. 수소 연료 전지는 가장 일반적인 것 중 하나로서 항공기의 추진 시스템에 사용할 수 있습니다. 동급의 대용량 배터리 전기 시스템보다 3~5배 많은 에너지를 저장할 수 있습니다. 올바르게 설계된 수소 연료 전지 시스템은 동급의 배터리 전기 시스템보다 무게가 가볍고 크기도 더 작습니다.
지구 환경 보호에 기여하는 방법: McKinsey의 수소 기술 연구에 따르면, 수소 연료 전지 추진체는 항공기가 기후에 미치는 영향을 75~90% 줄일 수 있습니다. 연료 전지 스택은 연소 기관과는 달리 회전 부품이 없으며 작동 시 정숙성 및 고효율성과 안정성이 특징입니다. 이러한 형태의 추진체는 운송의 미래가 장거리 에어 택시로 바뀌기 때문에 특히 중요합니다.
탄소 포집 및 저장
정의: 천연 가스 플랜트, 수소 플랜트, 제철소, 시멘트 플랜트 및 발전소와 같은 산업 시설에서 가스가 발생합니다. 탄소 포집은 이러한 가스로부터 이산화탄소를 분리하여 재사용하거나 지하에 영구적으로 저장합니다. 기본적으로, 탄소를 원래 위치로 돌려보내는 것입니다.
지구 환경 보호에 기여하는 방법: 탄소 포집 및 저장 기술은 기업과 산업이 탄소 중립 목표를 달성할 수 있도록 해줍니다. 이는 다른 방법으로는 문제를 완화하기 어려운 산업에서 특히 유용합니다. 또한 이 공정은 널리 사용되는 청정 에너지원인 저탄소 수소를 대규모로 생산합니다.
건물의 에너지를 최적화하는 머신 러닝
정의: 우리가 원하는 이상적인 안락함을 위한 예측 기능 측면에서 건물은 점점 스마트해지고 있습니다. 즉, 사무실과 같은 시설에서는 여름에 에어컨을 자동으로 가동 및 중지하고 작업자가 방을 나가면 조명을 차단할 수 있습니다. 인공 지능 및 머신 러닝으로 건물에 동력을 공급하는 좋은 점은 Honeywell Forge Energy Optimization을 사용하여 에너지 사용(주로 전기와 가스)을 최적화할 수 있다는 것입니다.
지구 환경 보호에 기여하는 방법: HVAC 시스템은 건물의 에너지 소비량 면에서 중요한 요소입니다. 건물 관리자는 이 기술을 활용하여 입주자들이 쾌적하게 지내도록 하는 동시에 에너지 사용량을 줄일 수도 있습니다. Hamdan Bin Mohammed Smart University의 경우는 캠퍼스 건물 전체에서 에너지 소비량을 10% 줄였습니다.
Copyright © 2025 Honeywell International Inc.