귀하는 다음에 대한 제품 카탈로그를 검색하고 있습니다.
다음에 대한 개요와 리소스를 보고 있습니다.
- 뉴스
- 미래의 생활 방식
미래의 생활 방식
주요 산업이 향후 어떤 모습일지 살펴보겠습니다.
미래에는 생활, 업무 및 여행 방식이 크게 변화할 것입니다.
그러나 데이터, 자동화 및 소프트웨어 덕분에 더 스마트하고 효율적인 방식으로 세계와 상호 작용하게 될 것입니다.
예상되는 변화는 다음과 같습니다.
재생 가능 에너지 및 배터리 의존도 상승
예상되는 변화: 풍력 및 태양 에너지원의 경제성이 높아지면서 에너지 소비가 풍력 및 태양 에너지 위주로 변화할 것입니다.
이 변화의 의미: 이러한 재생 가능 에너지원으로 생산한 전력을 저장하기 위해 상업용 배터리와 같은 에너지 저장 산업이 급속도로 성장할 것입니다. 예를 들어 풍력 터빈은 바람이 불 때만 전력을 생산할 수 있으며, 마찬가지로 태양 전지판은 태양광이 있어야 전력을 생산할 수 있습니다. 이 에너지를 배터리에 저장해야 합니다. 그래야 고객이 전등을 켤 수 있고 날씨의 영향에 구애받지 않을 수 있습니다. "재생 가능 에너지원이 신뢰 가능하고 필요할 때 사용할 수 있으려면 에너지 저장이 뒷받침되어야 합니다." 새로운 에너지 필요를 충족하기 위해 시장 동향과 기술 혁신에 주력하고 있는 Honeywell 비즈니스 개발 이사 Roopa Shortt의 말입니다.
가정과 사무실이 발전소로 변모
예상되는 변화: 빌딩이 재생 가능 에너지원을 사용하여 자체적으로 전력을 생산할 것입니다. 이러한 지역 전력 생산이 주변 빌딩에 전기를 공급하며 전력망에 기여할 것입니다.
이 변화의 의미: 빌딩이 에너지 생산량과 소비량이 동일한 넷제로(net-zero) 상태가 될 것입니다. 또한 다양한 지역 전력 발전 용량과 에너지 저장 시설을 갖출 것입니다. 예를 들어 지붕의 풍력 터빈, 광발전 파사드, 바이오 발전기, 일반 연료 발전기와 함께 배터리와 같은 주택 에너지 저장 옵션을 갖추게 됩니다. 소프트웨어는 사용자가 하루 중 다양한 시간대에 에너지 사용을 최적화하고자 하는 방식에 따라 전력원을 최적화할 것입니다. "스마트 빌딩은 자율적이고 자체적으로 최적화되는 형태로, 주변 스마트 시티 인프라에 독립적이면서도 가치 있는 기여자가 될 것입니다." 20년 이상의 커넥티드 빌딩 경력을 자랑하는 Honeywell 제품 관리 이사 Deb Learoyd의 말입니다.
전기 에어 택시를 이용한 이동
예상되는 변화: 150여 개 기업이 도심 항공 모빌리티(urban air mobility, UAM) 차량 개발에 열을 올리고 있는 만큼, 몇 년 후에는 다양한 스타일의 새로운 전기 구동 에어 택시 컨셉트가 등장할 것입니다. 이러한 차량은 궁극적으로 조종사 없이 비행할 수 있을 것입니다.
이 변화의 의미: 도심 항공 모빌리티는 전기 수직 이착륙 항공기를 사용하여 대도시 구역을 비행하는 새로운 항공 여행 시스템을 말합니다. 벤처 자본이 이 부문으로 유입되고 있으며, 선도적인 일부 기업은 이미 세 번째 또는 네 번째 버전의 프로토타입 차량을 개발하고 있습니다. 대부분의 기업은 궁극적으로 이러한 항공기에 자율 비행을 적용하여 조종사의 무게와 비용에 따른 부담을 없앨 계획입니다. 항공우주 산업의 나머지 부문은 이 새로운 시대에 맞게 개편을 거치고 있습니다. Honeywell에서 의뢰한 설문조사에 따르면 항공전자 산업에서만 기업의 1/3이 UAM 제품을 개발하고 있으며, 그중 절반 이상이 이미 비행 테스트 단계에 있습니다.
빌딩이 필요할 때만 에너지 사용
예상되는 변화: 빌딩이 입주 사용자의 정서적 및 합리적 필요에 대응할 것입니다. 즉, 사용자가 안에 있을 때만 에너지를 소비하여 효율성을 최적화할 것입니다.
이 변화의 의미: 여러 개의 센서가 기계 학습과 인공 지능을 활용하여 스마트하고 직관적인 공간을 제공할 것입니다. 빌딩은 자체 성능 및 유지 관리 기록을 학습하여 경험을 기반으로 꾸준히 최적화를 이행할 것입니다. 조명, 엘리베이터, 화재 방지 및 보안 시스템과 같은 모든 시스템이 서로 연결되어 데이터 레이크를 생성함으로써 지속적인 학습을 촉진할 것입니다. "빌딩 설계, 경험 및 관리에 대한 인간 중심의 접근 방식은 미래 지향적이면서 인간의 필요를 예측하는 빌딩을 탄생시킵니다." Honeywell 빌딩 기술 비즈니스 최고 기술 책임자 Manish Sharma의 말입니다.
Copyright © 2025 Honeywell International Inc.