Vous parcourez le catalogue de produits pour
- Nouvelles
- 4 Innovations durables aidant la planète
4 Innovations durables aidant la planète
Comment la protection de l’environnement garantit un avenir brillant.
De plus en plus d’industries visent la neutralité du carbone, y compris un objectif du panel des Nations Unies de neutralité carbone mondiale d’ici 2050.
Nous nous sommes récemment engagés à être neutres en carbone dans nos installations et nos opérations encore plus rapidement, d’ici 2035. De plus, 50 % de notre budget de recherche et de développement est consacré à la technologie et aux innovations qui améliorent l’environnement et les résultats sociaux.
Voici comment les innovations aideront le monde à atteindre ses objectifs de durabilité.
Dépistage infrarouge pour voir les fuites d’émissions
Ce que c’est : Imaginez être en mesure de voir des polluants invisibles pour les empêcher de devenir des émissions plus importantes et de causer des problèmes de sécurité. Notre système d’imagerie en nuage au gaz Honeywell (GCI) peut faire exactement cela. Il surveille continuellement les fuites de gaz qui pourraient avoir un impact sur le climat, comme le méthane, dans des installations d’industries comme le pétrole et le gaz, les produits chimiques et la production d’énergie. Le système utilise l’intelligence artificielle pour fournir aux opérateurs de l’installation une visualisation colorée facile à interpréter du type de panache de gaz, de l’emplacement, de la direction, de la taille et de la concentration. Cela peut aider les responsables à détecter les fuites plus tôt et à réagir plus rapidement.
Comment cela aide la planète : En réduisant les fuites de méthane, les entreprises peuvent atteindre les émissions, atteindre les objectifs climatiques et améliorer la sécurité. Prendre en compte : Selon le Environmental Defense Fund, le méthane est plus de 80 fois plus puissant pour emprisonner la chaleur que le dioxyde de carbone après 20 ans.
Cellules de carburant hydrogène pour l’alimentation des avions à moteur et des taxis aériens
Concept de drone illustré ci-dessus
Ce que c’est : Une pile à combustible fonctionne en convertissant l’énergie chimique stockée en électricité, tout comme une batterie. Une pile à combustible à hydrogène est l’une des plus courantes et peut être utilisée dans les systèmes de propulsion d’un aéronef. Il peut retenir trois à cinq fois plus d’énergie que le système électrique équivalent à batterie de masse. Bien conçu, un système de pile à combustible à hydrogène pèse moins et est plus compact qu’un système électrique à batterie équivalent.
Comment cela aide la planète : La propulsion des piles à combustible hydrogène peut réduire l’impact climatique de l’aviation de 75 à 90 %, selon une étude sur la technologie de l’hydrogène menée par McKinsey. Contrairement à un moteur à combustion, une pile de piles à combustible ne comporte aucune pièce mobile et peut fonctionner silencieusement et avec des niveaux plus élevés d’efficacité et de fiabilité. Cette forme de propulsion sera particulièrement importante, car l’avenir des transports se transforme en taxis aériens à longue distance.
Capture et stockage du carbone
Ce que c’est : Les installations industrielles comme les usines de gaz naturel, les usines d’hydrogène, les aciéries, les usines de ciment et les centrales électriques produisent des gaz. La capture de carbone sépare le CO2 de ces gaz et le réutilise ou le stocke sous terre de façon permanente. Essentiellement, il renvoie le carbone d’où il vient.
Comment cela aide la planète : Les technologies de capture et de stockage du carbone aident les entreprises et les industries à atteindre des objectifs de zéro émission. Il peut être particulièrement utile dans les secteurs industriels pour lesquels il est autrement difficiles de réduire les émissions. Le processus produit également de l’hydrogène à faible teneur en carbone à l’échelle, une source d’énergie propre largement utilisée.
Apprentissage automatique pour optimiser l’énergie des bâtiments
Ce que c’est : Les bâtiments deviennent de plus en plus intelligents pour prédire les conforts idéaux que nous voulons. Cela signifie que les installations comme les bureaux peuvent démarrer et arrêter automatiquement la climatisation en été et éteindre les lumières lorsque les travailleurs quittent une pièce. L’avantage de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine des bâtiments est qu’ils peuvent également optimiser la consommation d’énergie, principalement l’électricité et le gaz en utilisant l’optimisation de l’énergie Honeywell Forge.
Comment cela aide la planète : Les systèmes CVCA sont une zone majeure de consommation d’énergie dans les bâtiments. Les gestionnaires d’immeubles peuvent tirer parti de la technologie non seulement pour assurer le confort des occupants, mais aussi réduire la consommation d’énergie. Par exemple, Hamdan Bin Mohammed Smart University a connu une réduction de 10 % de la consommation d’énergie dans les bâtiments de son campus.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc.