Vous parcourez le catalogue de produits pour le pays suivant
Vous consultez la présentation et les ressources pour
- Nouvelles
- Comment l’informatique quantique transformera l’avenir de cinq secteurs
Comment l’informatique quantique transformera l’avenir de cinq secteurs
Des itinéraires aériens optimaux aux chemins idéaux pour les robots, il existe maintenant des réponses aux problèmes impossibles.
Les perturbations de l’informatique quantique commenceront bientôt.
Notre ordinateur quantique est maintenant offert aux clients d’entreprise pour commencer à explorer la puissance de la technologie.
D’un secteur à l’autre, l’informatique quantique réglera une vaste gamme de problèmes, de l’optimisation à la simulation, en passant par l’apprentissage automatique.
« Nous sommes très enthousiastes quant à l’avenir des technologies d’informatique quantique, qui peuvent entraîner des améliorations progressives de la puissance de calcul, des coûts d’exploitation et la rapidité », a dit Tony Uttley, président de Honeywell Quantum Solutions. « Avec le lancement commercial du modèle de système H0 de Honeywell, nous sommes impatients de travailler avec les organisations pour explorer la façon dont l’informatique quantique offrira de la valeur à ces dernières. »
En outre, notre partenariat avec Azure Quantum de Microsoft rendra l’informatique quantique encore plus accessible en offrant un écosystème ouvert permettant aux chercheurs et scientifiques d’accéder rapidement et facilement aux systèmes informatiques quantiques de Honeywell.
Voici comment les secteurs peuvent être transformés par l’informatique quantique :
Domaine aérospatial
Les entreprises aérospatiales font face à de nombreux défis avec des solutions compliquées. Par exemple, supposons qu’une forte tempête menace de perturber les opérations des compagnies aériennes. En tenant compte d’un nombre exponentiel de variables, un ordinateur quantique peut déterminer les options optimales pour chaque itinéraire, limitant ainsi l’impact de la perturbation. Un autre défi? Les meilleurs emplacements aéroportuaires à travers le pays ou le monde pour le prépositionnement de pièces de rechange par les compagnies aériennes. L’informatique quantique peut aider à trouver le meilleur moyen d’allouer les ressources afin que les passages, l’équipage et les horaires d’entretien soient le moins touchés possible.
Chimie
L’informatique quantique est susceptible d’avoir de nombreuses applications dans le domaine de la chimie, comme la simulation des propriétés et du comportement des nouvelles structures moléculaires. « L’informatique quantique est particulièrement adaptée à la modélisation moléculaire, car elle possède des caractéristiques uniques qui peuvent répondre aux défis probabilistes de la mécanique quantique », a affirmé Gavin Towler, directeur de la technologie des entreprises Honeywell Performance Materials and Technologies et UOP. « Dans l’avenir, nous espérons pouvoir utiliser l’informatique quantique pour prédire les propriétés moléculaires de nouvelles molécules comme de nouveaux réfrigérants à faible réchauffement mondial et nouveaux solvants pour récupérer le dioxyde de carbone.
Soins de santé et produits pharmaceutiques
En moyenne, il faut de 10 à 13 ans et plus de 2,5 milliards de dollars pour faire passer un nouveau traitement médical du banc des découvertes au patient, selon Cynthia Pussinen, vice-présidente et directrice générale des sciences de la vie et des produits chimiques spécialisés de Honeywell. Les chances de succès sont majoritairement pondérées en faveur de l’échec. « L’exploitation de la puissance de l’informatique quantique peut offrir le potentiel d’accélérer de façon importante les délais et d’améliorer la qualité des différentes étapes des processus de recherche et de développement pharmaceutiques », a affirmé Cynthia. « Les meilleures possibilités d’application initiales se situent probablement à des stades précoces clés, notamment la détermination et la validation des cibles, dans la modélisation in silico (informatique) des structures moléculaires et de l’optimisation. » Cynthia prédit que les améliorations apportées aux systèmes de modélisation sur les ordinateurs quantiques pourraient aider les entreprises du domaine des sciences de la vie à réduire considérablement le temps moyen de trois à six ans de la phase préclinique, permettant ainsi d’accélérer la vitesse et de réduire les coûts du développement de médicaments.
Logistique et robotique
Les entreprises d’expédition et de commerce électronique dépendent de l’acheminement efficace et sécuritaire de biens d’un endroit à un autre. Cela nécessite des capteurs sur l’équipement à travers les entrepôts, les usines et les centres de distribution, ce qui entraîne de grandes quantités de données. Les algorithmes d’apprentissage automatique prennent ces données et utilisent les renseignements pour prendre des décisions importantes. L’informatique quantique peut déterminer les meilleurs endroits pour intégrer les capteurs afin de capturer les données les plus significatives, ainsi que d’accélérer le processus d’apprentissage automatique. La technologie quantique peut également déterminer les chemins les plus efficaces pour les employés ou les robots qui se déplacent dans l’entrepôt.
Finances
L’informatique quantique sera également en mesure d’aider les institutions financières à résoudre les problèmes de leurs clients. Pour les investissements, les ordinateurs quantiques aideront à optimiser les portefeuilles d’investissement et les prix des produits financiers dérivés exotiques. La technologie aidera également les institutions à caractériser plus précisément les transactions anormales et à détecter rapidement les fraudes.
Copyright © 2025 Honeywell International Inc.