Press Releases
  Back to Index   
Text Size:  
6/23/2014 
CEOオブ・ザ・イヤー 

CEO of the Year

「デイブは膨大な課題に対して予想以上の成果を上げ、結果『ワン・ハネウェル』を創り出した。人々は、ハネウェル社内での彼について、また社外でトップセールスとして米国に貢献する彼について、デイブは特別な秘策を持ち、実行しているのだろうと考えている。」

- アーンスト・アンド・ヤング会長兼CEO ジム・ターリー氏 2013年 CEO オブ・ザ・イヤー選出委員会メンバー

 

 

 

チーフ・エグゼクティブ誌 「トランスフォーメーショナル(人を巻き込める)リーダーとは」

 
チーフ・エグゼクティブ・マガジン誌の「CEO オブ・ザ・イヤー」賞は、企業経営者が選出した優れた企業リーダーに贈られます。ハネウェルは、10年以上にわたるデイブ・コーティーのリーダーシップの下、数々の成果を残しています。
総売上高71%増加、2012年総売上高$377億
一株当たり利益(EPS)* 197%増加、2012年末EPS $4.48
スタンダード・アンド・プアーズ総合500種株価指数(S&P 500)を随時上回る総利回り240%を達成
グローバル企業への変換、米国外売上比は10年前の41%から54%に増加
75件以上の事業取得と、50件以上の事業売却

「CEO オブ・ザ・イヤー」賞受賞者は、チーフ・エグゼクティブ・マガジン誌の読者124,000名が推薦した経営者のうち最も支持のある10名の候補者について、大手グローバル企業CEOからなる選出委員会が評価および投票のうえ決定します。
 
デイブ・コーティーは、2013年7月26日にNYSE(ニューヨーク証券取引所)にて開催された「CEO オブ・ザ・イヤー」賞授賞式(主催:NYSEユーロネクストおよびチーフ・エグゼクティブ・グループ社)にて同賞を受賞しました。授賞式にはコーティーの同僚、友人、家族も参加し、ハネウェルを収益性の高い企業に変えたコーティーのリーダーシップを称えました。 

関連リンク:

チーフ・エグゼクティブ・マガジン誌 掲載記事(英語)
プレスリリース(英語)


* プロフォーマ(実質ベース)には、2012年および2003年の年金時価評価に関わる一株当たり経費$0.79(2012年)および$0.12(2003年)を含みません.
  Back to Index Top