Vous parcourez le catalogue de produits pour le pays suivant
- Actualité
- Quatre innovations durables pour aider la planète
Quatre innovations durables pour aider la planète
Comment la protection de l’environnement garantit un avenir radieux.
De plus en plus de secteurs d’activité ciblent la neutralité carbone, dont les Nations Unies et leur objectif de groupe sur la neutralité carbone mondiale d’ici 2050.
Nous nous sommes récemment engagés à être neutres en carbone dans l’ensemble de nos installations et de nos opérations, encore plus rapidement, d’ici 2035. De plus, 50 % de notre budget de recherche et développement est consacré à la technologie et aux innovations qui améliorent les résultats environnementaux et sociaux.
Voici comment les innovations aideront le monde à atteindre les objectifs de durabilité.
Détection par infrarouge pour voir les fuites d’émissions
De quoi s’agit-il ?Imaginez être capable de voir des polluants invisibles pour les empêcher de causer des problèmes d’émissions et de sécurité plus importants. Le système d’imagerie de nuage de gaz (Gas Cloud Imaging, GCI) de Honeywell peut faire exactement cela. Il surveille en permanence les fuites de gaz qui pourraient avoir un impact sur le climat, comme par exemple les fuites de méthane dans les installations de l’industrie pétrolière, de la production de produits chimiques et d’électricité. Le système utilise l’intelligence artificielle pour fournir aux opérateurs d’installations une visualisation en couleur facile à interpréter du type de panache de gaz, de l’emplacement, de la direction, de la taille et de la concentration. Cela peut aider les fonctionnaires à détecter les fuites plus tôt et à réagir plus rapidement.
Comment cela aide la planète ? En réduisant les fuites de méthane, les entreprises peuvent atteindre les objectifs d’émissions et les objectifs climatiques et améliorer la sécurité. Tenez compte des éléments suivants : Le méthane est plus de 80 fois plus puissant pour piéger la chaleur que le dioxyde de carbone après 20 ans, selon le Fonds de défense de l’environnement.
Les piles à hydrogène alimenteront les avions et les taxis aériens
Concept de drone illustré ci-dessus
De quoi s’agit-il ?Une pile à combustible fonctionne en convertissant l’énergie chimique stockée en électricité, tout comme une batterie. La pile à hydrogène est l’une des plus courantes et peut être utilisée dans les systèmes de propulsion d’un avion. Elle peut contenir trois à cinq fois plus d’énergie que le système électrique à batterie de masse équivalente. Un système de pile à hydrogène correctement conçu pèse moins et est plus compact qu’un système électrique à batterie équivalent.
Comment cela aide la planète ? La propulsion à pile à hydrogène peut réduire l’impact climatique de l’aviation de 75 à 90 %, selon une étude technologique sur l’hydrogène menée par McKinsey. Contrairement à un moteur à combustion, une pile à combustible ne contient pas de pièces mobiles et peut fonctionner silencieusement et avec une efficacité et une fiabilité plus élevées. Cette forme de propulsion sera particulièrement importante à l’avenir pour accompagner les changements dans l’industrie des transports et l’apparition de taxis aériens longue portée.
Capture et stockage du carbone
De quoi s’agit-il ?Les installations industrielles telles que les usines de gaz naturel, les usines d’hydrogène, les aciéries, les cimenteries et les centrales électriques produisent des gaz. La capture du carbone sépare le CO2 de ces gaz et le réutilise ou le stocke définitivement sous terre. Pour faire simple, ce processus renvoie le carbone d’où il vient.
Comment cela aide la planète ? Les technologies de capture et de stockage du carbone aident les entreprises et les industries à atteindre des objectifs nets zéro. Elles peuvent être particulièrement utiles dans les secteurs d’activité où il est difficile de réduire les émissions autrement. Le processus produit également de l’hydrogène à faible teneur en carbone à grande échelle, qui est une source d’énergie propre largement utilisée.
L’apprentissage machine pour optimiser l’énergie des bâtiments
De quoi s’agit-il ?Les bâtiments deviennent plus intelligents et plus à même de prédire le confort idéal que nous voulons. Cela signifie que les installations comme les bureaux peuvent automatiquement démarrer et arrêter la climatisation en été et éteindre les lumières une fois que les employés quittent une pièce. L’avantage des bâtiments équipés d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine est qu’ils peuvent également optimiser la consommation d’énergie, principalement l’électricité et le gaz, en utilisant Honeywell Forge Energy Optimization.
Comment cela aide la planète ? Les systèmes CVC sont un des principaux consommateurs d’énergie dans les bâtiments. Les gestionnaires de bâtiments peuvent exploiter la technologie non seulement pour assurer le confort des occupants, mais également pour réduire la consommation d’énergie. Par exemple, la Hamdan Bin Mohammed Smart University a constaté une réduction de 10 % de la consommation d’énergie dans les bâtiments de son campus.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc.