エネルギー効率がハイテク化:より持続可能な生活と旅行の未来への展望
次の旅行で乗る飛行機からお勤め先の建物まで、周囲のエネルギー効率がどのように作用しているかをご覧ください。
ソフトウェア、自動化、データのおかげで、私たちの移動、仕事、暮らしの方法は急速に変化しています。
ガソリンスタンドでガソリンを入れる代わりに電気自動車を充電していたり、働いているビルの室内空気質やエネルギー使用量がソフトウェアで改善されていたりするなら、あなたは既にテクノロジーがいかにスマートで効率的な生活に役立つかを体験しています。
エネルギー効率は、事業をより持続可能にするという目標を持つ多くの企業にとって最優先事項です。世界中の企業で持続可能性イニシアチブに関与している700人以上の意思決定者を対象とした調査である環境持続可能性指標の最新データによると、エネルギー効率は、排出量の削減、汚染防止、循環とリサイクルを上回り、組織における持続可能性の最優先事項です。
今日の世界でエネルギー効率を高める方法と、今後の展望の概要についてお読みください。
空の旅
今日飛行機に乗る場合、おそらく従来のジェット燃料を使用して飛行します。航空機のエンジンでジェット燃料が燃焼すると炭素が大気中に放出されます。
持続可能な航空燃料(SAF)は、現在知られているジェット燃料よりエネルギー効率に優れています。SAFは従来の石油系ジェット燃料に代わる低炭素燃料で、再生可能な原料から生産されます。ドロップイン技術として機能する持続可能な航空燃料は、エンジンを再設計したり、空港での航空機の燃料供給方法を変更することなく、既存の機体への動力供給に使用できます。
SAFを開発する新しい方法は、将来のエネルギーの課題の解決に役立つことが期待されています。例えば、再生可能なジェット燃料の生産プロセスでは、今日のガソリンスタンドでお馴染みのエタノールを航空機用の低炭素エネルギー源に変換することができます。
航空機の飛行効率ソフトウェアはパイロットがエネルギー効率を改善できるよう設計された、もう1つの進歩です。航空機の運航者や航空会社は二酸化炭素排出量の削減を目指しているため、フライトデータを監視し、最も燃料効率の良いルートと高度を推奨するソフトウェアを頼りにしています。
建物と都市
建物を占有する人にとっても環境にとっても、機能的で快適な建物であることが重要です。ハネウェルが行った健康的な建物に関する年次調査の3回目の結果によると、病院、学校、空港、その他の屋内環境など、建物内で仕事をする人々は、建物の室内空気質と炭素排出量について懸念を示しています。
多くの建物は建物のエネルギー使用量を監視して管理するため、スマート技術を採用しています。たとえば、人工知能と機械学習のアルゴリズムを使用して効率性、回復力、説明責任を高めるビル用ソフトウェアは、建物の環境への影響を低減し室内空気の質を最適化することで、建物の所有者とオペレーターが入居者の心身の健康をより良くサポートするのに役立ちます。
予知保全は、建物や都市をより効率的に運営するために使用されているもうひとつの技術です。センサーとデータ分析を使用することにより、ビル管理者は大きな問題が起こる前にメンテナンスの必要性を特定して対処できます。そのため、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減できると同時にエネルギー効率も向上します。データセンターなどの重要インフラでは、予防可能な停止を回避するために、アセットの健全性、従業員の生産性、運用コスト、持続可能性のデータを管理者や所有者が確認できるソフトウェアが不可欠です。
より優れた都市とは、より回復力の高い都市であり、エネルギー貯蔵は都市やコミュニティが自然災害や停電を引き起こす可能性のあるその他の緊急事態に備えるのを助けるために不可欠な、数ある進歩の中の1つです。エネルギー貯蔵技術はソーラーパネルや風力タービンなどの再生可能エネルギー源によって生成される余分なエネルギーを捕捉して貯蔵することを可能にし、その結果、電力供給の信頼性が高まります。
交通と通勤
電気を動力とする車やバスはますます一般的になっています。あなた自身も運転しているかもしれません。電気自動車(EV)の採用が拡大し、ますます多くのドライバーが電気自動車を選択するにつれて、これらの車両の安全性と効率が非常に重要になります。
EVリチウムイオン電池の発火による火災を含む安全上のリスクを検出できるセンサーなどの進歩は、電気自動車のドライバーや自動車メーカーの安全性を高めるのに役立ちます。
朝の通勤の効率を高める技術に関しては、起きている変化は地上だけにとどまりません。
正式には都市型航空交通(UAM)として知られるアーバンエアタクシーは、この新しいタイプの輸送のために設計された電気およびハイブリッド電源を利用して、都市を変革し、より環境に優しい輸送手段を提供することになります。
詳細を知りたいですか? 都市型航空交通の航空電子工学や健全なビルディングテクノロジーのイノベーションを支える人々をご紹介します。航空宇宙システムエンジニアのJoséと、ビルの専門家のNikkiの話をお聴きください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc.